Wal-Mart elige LED de Honeywell

En China, Wal-Mart tiene más de 100 tiendas, todas ellas iluminadas mediante soluciones de iluminación LED de Honeywell. Conjuntamente con Honeywell, Wal-Mart realizó una exhaustiva auditoría de sus necesidades de iluminación actuales y futuras.

Pretendemos reducir en 20 millones de toneladas las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por nuestra cadena de suministro y nuestro objetivo es la reducción de un 20% de dichas emisiones en algunas tiendas para 2015. Las soluciones de iluminación LED de Honeywell pueden contribuir al logro de los objetivos de Wal-Mart en materia de ahorro de energía y reducción de carbono, al tiempo que los costes que ahorramos pueden beneficiar a los clientes en la forma de reducción de precios en nuestras tiendas.

Joe Allbright, Vicepresidente de proyectos inmobiliarios y desarrollo de Wal-Mart Asia

Gracias a los servicios integrales de Honeywell, Wal-Mart ha podido corroborar e incluso superar el ahorro previsto obtenido a través de la tecnología de iluminación de Honeywell.

  • 100 tiendas en Wal-Mart China
  • Wal-Mart China obtiene un ahorro de 7,4 millones de USD al año
  • De dejan de generar 1,75 millones de Tm de emisiones de CO2 al año, lo que equivale a 27 000 toneladas de carbono anuales
  • Amortización prevista: 2,3 años

La iluminación LED de Honeywell permite a la Universidad de Manchester ser pionera en la reducción de carbono

La Universidad de Manchester es la mayor universidad de Gran Bretaña situada en un único emplazamiento y cuenta con 300 edificios sobre una superficie de 121 hectáreas y 80 kilómetros de pasillos. Frente a un objetivo de reducción de carbono del 5% anual, el ingeniero en energía Damian Oatway analizó el consumo energético de la Universidad y calculó que el 55% de dicha energía se consumía en iluminación.

La instalación de tiras de luz LED en lugar de las luminarias de fluorescentes T12 existentes permitió una reducción del 70% de la carga y un ahorro para la Universidad equivalente a 8,6 toneladas de carbono en el transcurso del año.

Podemos ver estos resultados con una instalación de prueba en los pasillos de un solo edificio.

Damian Oatway. Ingeniero en energía

La Universidad de Manchester sustituyó las luminarias de fluorescentes T12 de 120 W por tiras de luz LED, con el siguiente resultado:

  • Una reducción de la carga del 70%
  • Un ahorro de aproximadamente 20 000 kWh anuales, lo que equivale a unas 8,6 toneladas de carbono

Wall Mart

University of Manchester

Calcular

Especificación Actual

Potencia nominal del tubo fluorescente T8 (Vatios)

Tipo de Luminaria

Número de Tubos por Luminaria

Tipo de Equipo de Control

Sistema de Alimentación de Luminarias

Cantidad de Luminarias

Vatios Totales del Circuito (kV)

Horas de Operación por Día

Resultados

El Consumo Anual (kWh)

Especificación de la Luminaria Actual

Honeywell LED de Reemplazo
Reducción de la Energía con LED (kVh)

Reducción de la Energía con LED (%)

Total CO2(Toneladas)

Especificación de la Luminaria Actual

Honeywell LED de Reemplazo

La Reducción de las Emisiones de CO2 con LED (%)
Close
 
Close